This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD233:连接两个 CAN 收发器以形成 CAN 扩展器

Guru**** 2384020 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD233
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/717138/sn65hvd233-interfacing-two-can-transceivers-to-make-a-can-extender

器件型号:SN65HVD233

我需要接口板上的 CAN 扩展器芯片、该芯 片从 CAN 总线 A 获取 CAN_H 和 CAN_L 信号、并制作单独的 CAN 总线 B。我有使用 AM苏-42700实现这一目标的传统设计。 AM苏-42700需要5V 电压、而在新设计中、我无法轻松获得5V 电压。 我有3.3V 电压。 由于某些原因、在接口板上创建5V 电压很困难、我不会去尝试。 由于我只有3.3V 电压、因此我尝试通过两个 SN65HVD233芯片(或类似器件)来实现扩展器。 是否可以按照我在 接口板上所示的方式连接两个 SN65HVD233?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是一个方框图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RS、

    在您之前的设计中、D 和 R 引脚之间是否需要任何逻辑来阻止器件进入显性状态? 我们有一个正在开发的参考设计、它在 D 和 R 端子之间引入了逻辑器件、这样就不会发生这种情况、因此我很惊讶地看到您能够使用较旧的器件实现这一目标。

    此外、所用柔性电缆的特性阻抗和长度是多少?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    我实际上没有尝试过上面接口板上显示的内容。 在之前的设计中、我们刚刚在接口板上将 AM苏-42700连接为 CAN 总线中继器(请参阅下图)。 因此该逻辑将位于 AMAM42700内部。 AMIS42700所需的5V 电压现在更难实现、因此我正在寻找一个能够在3.3V 而非5V 电压下工作的 CAN 总线中继器。 您认为可能需要一些逻辑来防止锁存到上图中的某个状态?

    http://www.onsemi.com/pub/Collateral/AMIS-42700-D.PDF

    特性阻抗为~50欧姆、柔性电缆为~12英寸。 背板上还有其他 CAN 节点、因此我们希望 使用 CAN 总线中继器来防止柔性电缆残桩出现。 柔性电缆通过一些有噪声的电源开关、因此我们希望柔性电缆上的 CAN 为差分、这就是我寻找 CAN 总线中继器而不仅仅是收发器的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RS、

    明白了、我没有找到 AMIS42700、我可能应该有、这是一个非常小的器件。

    将需要一些逻辑、以便不会出现永无休止的显性状态。 让我们标记输入和输出 D1和 R1以及 D2和 R2。 "1"侧的总线变为显性状态、导致0显示在 R1上并传播到 D2。 这会导致"2"侧的总线变为显性状态、因此 R2具有一个0、该0会进入 D1、并且也会驱动"2"侧总线上的显性状态。 总线两侧都将保持显性状态、其他任何东西都无法通过、因为它们被驱动。 在隐性情况下不会发生这种情况、因为没有驱动、即使存在隐性边缘环路、总线上的其他一些节点也可以驱动显性状态、从而中断周期。

    我们的参考设计中实现的逻辑将阻止这种恒定显性状态的发生。 如果您检查我的配置文件并向我发送电子邮件、我可以向您发送一些有助于实现上述逻辑的文件。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    太棒了。 谢谢!