This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982:有源协议和灌电流请求寄存器描述

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65982, TPS65981EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/717520/tps65982-active-contract-and-sink-request-registers-description

器件型号:TPS65982
主题中讨论的其他器件: TPS65981EVM

您好!

我通过 I2C 总线将 TPS65982芯片连接到 MCU。 我需要读取 0x35 (活动合同 RDO)和  0x36 (接收请求 RDO)寄存器。 我确切需要的是获取"功能不匹配"标志的状态、但在"技术参考手册"中、它在4字节数据中的位置没有信息。 请告诉我可以从哪里获得此信息?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    如果您有一个带 FTDI 芯片的 TPS65982EVM 或一个随 FTDI 附带的 TPS65981EVM、则可以使用我们的 GUI 工具进入调试模式、以准确查看这些寄存器中提供的信息。 功能不匹配将是寄存器0x35和0x36的位26。

    如果这回答了您的问题、请选择"这已解决我的问题"

    谢谢、

    Eric