主题中讨论的其他器件: TCA9517
从 TCA9509的数据表中可以看出,A 侧似乎不允许上拉高电阻器,A 侧的内部上拉高电阻电路是电流源。
如果我们在 A 侧总线上放置上拉高电阻器该怎么办? 它是否会导致任何故障或 I/O 电平错误?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
1.哪一个是正确的,A 侧的永久拉高是"不需要"或"禁止"的?
根据您的说明、TCA9509使用电流源来感应电压、
因此、任何上拉至电压源电路都可能导致问题、对吧?
2.在其它情况下,是否可以在“电压电平转换器”总线上应用 TCA9509?
实际上、该总线具有4个 IC:
A) SoC:主机、具有2.2KΩ Ω 上拉至1.8V 的电阻
B) EC:设备,用于键盘控制器
c) PCIe OCULINK 连接器:器件、带 TCA9509
d)触摸板:器件、具有下图所示的背靠背电平转换器。
我们发现安装了 TCA9509后,触摸板将无法运行;我们已尝试移除主机2.2KΩ 拉高,没有看到改进,我们怀疑电压电平转换器也会导致故障,对吧?
3.可以在 A 侧连接多少个 IC?
从数据表中、我在数据表的所有应用图中只看到一个主机和一个器件、A 侧是否可以在多芯片拓扑中运行?
4.只是技术讨论,为什么只有 A 侧使用电流源机制,B 侧不使用?
电流检测机制是否有任何特殊优势(除了不需要上拉电阻)?