This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:关于最大输出电压和最小输出电压

Guru**** 2766615 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/716309/pca9306-about-max-output-voltage-and-min-output-voltage

器件型号:PCA9306

您好!

我想在电路下面使用 PCA9306。
但数据表中未定义最大输出电压和最小值。
您能告诉我 SCL1/2和 SDA1 1/2的最大输出电压和最小输出电压吗?
您能告诉我计算该值的公式吗?

此致、
Shimizu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shimizu-San、您好!

    该器件的工作原理是、当任一侧存在低电压时、在1侧和2侧之间提供低阻抗连接(即导通 FET 打开)、否则保持高阻抗。 这意味着 SDA/SCL 线路上的最大电压将等于所使用的上拉电压。 SDA/SCL 的最小电压将等于 I2C 主器件或从器件拉低线路的输出低电平。

    我希望这些信息对您有所帮助-如果您不清楚或有其他问题、请告诉我。

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    感谢您的支持。
    如果没有人驱动至低电平、内部开关是否禁用?
    因此、1和2的一侧被 REF 上拉?

    此致、
    Shimizu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    新山市

    是的、正确。 如果两侧均未驱动为低电平、则内部开关被禁用(高阻抗)、从而允许每侧上拉至其自身的上拉基准电压。

    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    感谢你的答复。
    我补充一个问题。

    您能否告诉我输入信号电压的阈值电压电平以更改 内部开关状态?

    条件是上述接线柱的电路。

    特别是、我想知道从器件的信号电平(VREF2侧)。
    电压与内部开关导通的关系? =>维尔
    内部开关关闭的电压? => VIH

    此致、
    Shimizu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    新山市

    该器件将在内部将导通 FET 栅极上的偏置电压调节为大于 VREF1的一个阈值电压(假设 VREF2至少比 VREF1大600mV)。 因此、当两侧的电压降至 VREF1电平以下时、开关将开始导通。

    此致、
    最大