This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982:Amen (Amex)命令参数格式

Guru**** 2594580 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/717141/tps65982-amen-amex-command-arguments-format

器件型号:TPS65982

您好!

slvuan1a.pdf (技术参考手册、2017)指出 Amen 命令具有以下参数格式:
字节2-3:SVID 目标
字节1:位7:5:obj 位置
字节1:位1:0:SOPTarget

以这种方式传递参数实际上会导致拒绝 PD 控制器的回复。

应用程序自定义工具按以下顺序写入参数:
字节1-2:SVID 目标
字节2-3:零
字节4:obj 位置

PD 控制器也会拒绝这种情况。

旧文档 slvuah7a.pdf (固件用户指南、2015)指出 Amen 命令具有参数格式:
字节1−2:SVID 目标
字节3:obj 位置

PD 控制器接受此格式! (固件版本1.12.08)

您能说、什么是实数参数格式?

此致、
亚历山大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亚历山大

    器件在字节:1-2中查找 SVID、在字节:3中查找"对象位置"。 请在执行 Amen 时以这种格式输入数据。
    文档将在此处更正、我们将采取该操作。

    谢谢、此致、
    Praneet