This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9543A:I2C 引脚和 VCC 之间是否有内部 ESD?

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/716993/tca9543a-is-there-an-internal-esd-between-i2c-pin-and-vcc

器件型号:TCA9543A

I2C 引脚和 VCC 之间是否存在内部 ESD?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Naizeng、

    是的、从内部电路原理图中、我能够在 SDA/SCL 至 Vcc 上找到 ESD 单元。
    ----------------------------------------------------
    您是否询问是否有可能对器件进行反向偏置? ESD 单元中的二极管看起来不会产生反向偏置、但我必须通过订购样片并使用万用表进行检查。

    请告诉我您的问题是否有意这样做、以便我下达订单。

    谢谢、
    -Bobby