This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF410:如何为通道0写入0x7C 和0x97寄存器?

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: DS250DF410EVM, DS250DF410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/716362/ds250df410-how-to-write-the-register-of-0x7c-and-0x97-for-channel-0

器件型号:DS250DF410

你(们)好、e2e  

我将 DS250DF410EVM 用于图形发生器、我想生成一个正弦波、然后为通道0写入0x7C 和0x97寄存器。写入0x7C 寄存器成功、但当我写入0x97寄存器时、寄存器不变。如何解决此问题?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kailin、
    请将您的完整寄存器设置发送给我、以便我们更详细地了解这一点。
    此致、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我阅读了 DS250DF410的数据表 、并认为要在通道0中获得1010...pattern、我将设置寄存器0x7C、0x97为0xAA。请下载附件并了解寄存器配置。

    谢谢你

    e2e.ti.com/.../Reg_5F00_Config_5F00_DS250DF410.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kailin、
    我已查看您的寄存器设置。

    请按如下所述设置通道寄存器:
    0x1E[4]= 1'B1
    0x30[2]= 1b'1.
    0x30[3]= 1'b0
    0x7C[7:0]= 7'b11001100
    0x97[7:0]= 7'b11001100

    请尝试这些并告知我们结果。

    此致、Nasser