This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75468:SN75468温度范围

Guru**** 2819925 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75468

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/716491/sn75468-sn75468-temperature-range

器件型号:SN75468

大家好、

我的客户正在寻找输出电压高得多的 ULN2003 P2P 设备。  SN75468是一个不错的备选器件、但工作温度相当令人困惑。

在数据表中、它表示 SN75468具有-40°C 至105°C 的宽温度范围。 但在封装信息页面中 、温度范围为0-70C。

客户要求温度范围为-40°C 至85°C。

此致、

杨波

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yangbo、

    数据表本身并不限制器件的环境温度额定值、它只指定了最高125°C 的结温。 只要结温保持低于该值、器件就可以在高达85°C 的环境温度下正常运行。 我不确定封装信息中的工作温度是从哪里获取的、但我会查看数据表。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alek、

    感谢您的快速响应。

    我可以使用以下建议条件吗? 如果是、则在-40°C 至85°C 的温度下应该可以正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yangbo、

    是的、可以遵循建议的工作条件。 您应该可以在-40C 至85C 的温度范围内正常工作。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius