This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PLZ 提出类似的解决方案、如 XR-XR16C850

Guru**** 2971470 points

Other Parts Discussed in Thread: TL16C752D, TL16C750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/716985/plz-propose-similar-solution-like-xr-xr16c850

主题中讨论的其他器件:TL16C752D、 TL16C750

您能否提出与 Exar - XR16C850类似的器件或解决方案?   https://www.exar.com/ds/16c850-231-080905.pdf

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Karl、

    该器件的注意事项到底是什么?

    它们是否需要128个 FIFO 深度? (如果是这样、我们没有这样的器件)
    64字节 FIFO 深度是否正常?

    他们希望能够支持的最大速度是多少?

    器件是否需要支持 RS485?

    它们需要多少个通道?
    如果2个通道和64字节 FIFO 正常、则 tl16c752D
    如果1个通道和64字节 FIFO 正常、则为 TL16c750


    谢谢、
    -Bobby