This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB564:HPDIN 规格

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/716116/tusb564-hpdin-specification

器件型号:TUSB564

你(们)好

我在 UFP_D 系统中使用 TUSB564。

当我使用 TUSB564作为 GPIO 模式时、是否需要将 HPDIN 连接到 DP RX?

此致。

Anderson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anderson2、

    DP RX 应连接到 DPXp/n 引脚。 HPDIN 应连接到来自电缆的 HPD (热插拔检测)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Malik、
    谢谢、明白。
    当 TUSB564的 VCC 为0V 时,HPDIN 引脚是否可以施加3.3V 电压?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anderson2、

    当 Vcc 为0V 时、TUSB564 HPDIN 不应看到3.3V 电压。