This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK10031:在第45条 MDIO 模式下访问寄存器

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK10031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/714795/tlk10031-accessing-registers-in-clause-45-mdio-mode

器件型号:TLK10031

我想知道您是否可以帮助我解决在第45条 MDIO 模式下运行时遇到的访问 TLK10031中的某些寄存器的问题。

我们使用 TLK10031将 XAUI 转换为 XFI (10GBASE-R)。 我们有一个 Marvell 88E6390X 10G 以太网交换机、其中端口9需要为10GBase-R 遗憾的是、上述开关不支持 XFI (10GBASE-R)-仅支持 RXAUI 和 XAUI -因此我们使用 TLK10031从 XAUI 转换为 XFI。

更复杂的是、我们使用 Marvell Armada 38x 处理器进行管理、但 MDIO/MDC 端口仅支持第22条 MDIO 模式。

我从阅读数据表和表7-2中了解 到、要在10G-KR 模式下运行、在复位的上升沿、ST 和 MODE_SEL 引脚都需要为0 -这正是我们所做的:


当 ST 和 MODE_SEL 都设置为0时、访问寄存器的唯一方法是第45条模式。 但是、处理器仅支持第22条模式、因此为了避免这种不兼容性、我们已将 MDIO/MDC 引脚从处理器和 TLK10031路由到 FPGA。 我们在 FPGA 中编写了一个状态机,当我们从处理器向某些 FPGA 寄存器写入 op、PhyAddr、DevType 和 addr/数据时,它允许我们向 TLK10031 (这是一种两相协议)生成第45条帧-使用第22条模式:

   https://www.totalphase.com/support/articles/200349206-MDIO-Background#clause45。

我们有这样的工作方式。 我们能够使用 DevType 1读取 PMA/PMD 寄存器(详细信息见数据表第91页)、使用 DevType 3读取 PCS 寄存器(见115页)、使用 DevType 7读取 Auto-Neg 寄存器(见123页)、如下所示:

cl45_dbg++命令的语法如下:

   用法:./cl45_dbg++ r [port/phy][device][addr][num]

对于该板、TLK10031映射到 PHY 地址 C

但是、我看到一些我无法从数据表中理解的奇怪行为。 特别是,虽然我可以使用第45条访问 DevType 1、3和7 (PMA/PMD、PCS 和 ANEG)寄存器组,但我似乎无法访问 DevType 0x1E (厂商特定寄存器):

如果我在访问 DevType 0x1E 时查看示波器上的 MDIO/MDC 引脚,一切对我来说都很好,除了 TLK10031在过去的16个时钟周期内不驱动 MDIO:

在读取 DevType 0x07 (AutoNeg)寄存器0时对此进行比较-见下文。 第二个屏幕截图显示了 TLK10031在过去16个时钟周期内将0x3000驱动到 MDIO 上-如果您参考数据表中的图7-151、这是正确的。

还有其他一些观察结果。 它们如下:

TLK10031似乎需要33个前导码时钟周期。

读取 DevType 0和1会返回相同的寄存器集。

读取 DeType 2和3会返回相同的寄存器集。

读取 DevType 4和5将返回所有 FFs。

5.读取 DevType 6和7会返回相同的寄存器集

6.读取 DevType 8到 0x1f 将返回所有 FFs。

您能否确认上述观察结果是否正确、能否提供任何帮助来读取供应商寄存器(DevType 0x1E)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我看不到您的屏幕截图、但如果 TLK10031正在响应其他 DevType 的读取操作、则转换逻辑/状态机可能存在问题。

    此致、
    相位
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    如果您需要进一步的支持、请告诉我。 无法看到屏幕截图。

    此致、
    蔡夏利