This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3412:2.5Gbps LAN 交换机

Guru**** 2557150 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/716771/hd3ss3412-2-5gbps-lan-switch

器件型号:HD3SS3412

大家好、支持团队

我正在寻找2.5Gbps 的 LAN 交换机。

下面是方框图。

HD3SS3412是否可以用作支持2.5Gbps 的 LAN 交换机?

或者、如果有比 HD3SS3412更好的解决方案、请告知我这些器件。

谢谢

TAMIO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tamio、

    这些交换机并非为有线以太网应用而设计。  它们具有足够的带宽来支持2.5G 运行、但内部串联电阻和共模电压要求很多都对 LAN 运行造成了问题。

    此致、

    Lee