This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9517:SPI 中继器

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/716910/tca9517-spi-repeater

器件型号:TCA9517

客户正在 SPI 中寻找中继器。 TCA9517是否可以在 SPI 中继器应用中工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Peter、

    我不太喜欢 SPI、但我相信 SPI 是一种推挽架构、TCA9517是与漏极开路架构搭配使用的。

    这可能会起作用、因为 SPI 是单向的、但我担心的一件事是总线上的上升时间。 TCA9517具有可由快速上升时间触发的 ESD 单元。

    您打算在多大频率下使用此器件? TCA9517仅支持400kHz、我相信 SPI 的工作速度要高得多。

    -Bobby