This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:我们如何知道 PCA9306已准备好进行通信?

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/716758/pca9306-how-we-can-know-pca9306-ready-for-communication

器件型号:PCA9306

您好!

客户希望了解 PCA9306准备好进行通信时的测量方法。

由于陶瓷电容器短缺问题、客户需要对 REF2电容器使用大于100pF 的电容器。 这会增加导通时间。 问题是、我们应该等待 PCA9306准备好的通信多长时间。

您能否为我们提供有关时间与电容的指导以及如何测量 PCA9306是否就绪。

此致、

渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Watanabe-San、您好!

    PCA9306将不会有接通延迟;一旦 EN 电压达到足够高的水平、它就会激活。 由于 EN 用于推导偏置电压以控制转换开关的栅极、因此该器件可在该电压达到典型栅极阈值(600-700mV)时立即开始工作。 器件的性能可能会偏离数据表规格(例如、不同的传播延迟、更高的串联电阻)、同时基准电压会上升到其正常稳定状态值。

    在这种情况下、您可以计算由 REF2电容器创建的 RC 时间常量和使用的串联电阻值(通常为200kOhm)、并等待3-4个时间常量、以便在发起通信之前使电压稳定。

    我希望这一点很清楚、如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    最大