This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21520:UCC21520:故障模式、其中 VDDA/VSSA 短接在一起

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/716937/ucc21520-ucc21520-failure-mode-where-vdda-vssa-short-together

器件型号:UCC21520

大家好、

我的一位客户面临类似的问题。  

当微控制器复位时、它们会观察 VDDA-Vssa 上的随机短路。

在复位期间、驱动器的 VDDA-Vssa 电源电压将降低、并在复位后上升到原来的值。 它们未观察到电源电压上的任何过冲。 此外、该故障是不可重复的。

这是否是特定批次 IC 的问题? 此问题是否得到纠正?  

此致、

Praveen GD  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Praveen、

    当然、此器件没有问题、我们在将其发货之前对其进行100%测试。

    这是一款高性能器件、取决于"良好"布局。 我们在数据表中有很多关于如何正确布局 PCB 的信息。 我发现大多数问题都是由 PCB 布局不良造成的。 如果您可以共享 PCB 布局、我们可以进行检查。

    器件是否已发回进行分析?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Don 的快速回复。 我将通过电子邮件单独分享原理图和布局。

    此致、
    Praveen