This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:Vref2上拉

Guru**** 2763455 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/716637/pca9306-vref2-pull-up

器件型号:PCA9306

您好!

在 PCA9306中、我可以看到 Vref2是通过一个200K 电阻器提供的。

我想知道为什么连接它。

如果我移除200K 并将 Vref2直接连接到 Vcc、器件是否能够正常运行?

此致

哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hari、

    我们不建议这样做。 需要使用串联电阻来限制流入使用 VREF2运行的内部偏置生成电路的电流。 在不限制电流的情况下、某些应用条件可能会导致器件损坏。 您可以在该主题中阅读有关偏置生成和串联电阻优势的更多信息: e2e.ti.com/.../699627。 如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Max:
    非常感谢。
    此致
    哈里