This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5350:如果不使用 PIN7、该怎么办?

Guru**** 2756805 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/716703/ucc5350-what-to-do-with-pin7-if-not-used

器件型号:UCC5350

客户使用栅极驱动器 UCC5350MCD。 如果不使用该功能、则需要对 PIN7 (米勒钳位)执行什么操作? 在 PIN7上未连接任何设备

例如、引脚7在 GND /Vcc 上拉10k0或保持开路?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Naser、

    如果未使用 UCC5350MCD 的引脚7 (钳位)、可直接连接到引脚8 (VEE2)。

    此致、