This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 正在寻找 MIPI-DSI 转 HDMI 接口桥接器

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90CF386, SN65DSI83, TFP410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/715196/looking-for-mipi-dsi-to-hdmi-interface-bridge

主题中讨论的其他器件:DS90CF386SN65DSI83TFP410

您好!

我需要将 MIPI DSI1.2信号转换为具有 HDMI 输入的消费类显示屏。 我没有找到任何方法。 是否有任何解决方案? 此外、使用多个芯片的方法也是可以的。

提前感谢。  

此致

菲律宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我们没有任何可以从 DSI 到 HDMI 的解决方案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。 我还可以使用 CSI 1.1或打开 LDI LVDS 接口作为输入。 是否有任何方法可以将其转换为 HDMI?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philipp、

    我们提供了 DSI 至 HDMI 的解决方案、但需要注意以下几点:

    1. HDMI 不能包括音频
    2.您至少需要使用3个部件来完成此操作

    您对以上内容是否满意? 如果您从 LVDS 开始、则 HDMI 仍不能包含音频、但您只需要2个器件。  

    此致、
    I.K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我对这两个方面都很感兴趣。 我也可以使用这两个点。 但我能否传输高于全高清的分辨率?

    此致、

    菲律宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Philipp、

    很抱歉耽误你的时间,我没有收到你的答复。 我不确定您能否使用我们的器件为该特定应用实现全高清、因为它在很大程度上取决于像素时钟频率。 为了能够计算并查看是否合理、我需要知道确切的分辨率、帧速率和消隐百分比。 您是否有这些产品? 通常、您可以使用以下部件来实现 DSI 转 HDMI 和 LVDS 转 HDMI、但同样、我不相信像素时钟频率(尤其是 DS90CF386)会实现全高清分辨率。

    DSI 至 HDMI:
    SN65DSI83/84/85 --> DS90CF386 --> TFP410

    LVDS 至 HDMI:
    DS90CF386 --> TFP410

    此致、
    I.K.