This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100MB203:通道损耗和均衡

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: DS100MB203, DS125MB203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/716315/ds100mb203-channel-loss-and-equalization

器件型号:DS100MB203
主题中讨论的其他器件: DS125MB203

大家好、

我想知道 DS100MB203和 DS125MB203的均衡功能。

我有一些与 DS100MB203和 DS125MB203的均衡器相关的问题。

我想检查通道损耗和均衡器之间的关系。

 DS100MB203和 DS125MB203中采用哪种均衡器?

我可以获得它们的传递函数吗?

和  

我知道数据表的 EQ 表中的值不是绝对值、而是从起始频率开始递增。

我能否获得绝对值表、包括起始频率下的值表?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dongho:

    DS100MB203和 DS125MB203均使用多级连续时间线性均衡器(CTLE)。

    我有一个传递函数的图形。  DS100和 DS125的变化也是如此。  请通过 lee.sledjeski@ti.com 向我发送电子邮件 、以便可以向您发送图形。

    DS125MB203以200MHz 的起始频率作为基准。

     DS100MB203的起始频率小于200MHz、因为它的最大频率为10.3125Gbps。

    此致、

    Lee