This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS215:仅切换 HDMI 信号的数据线路

Guru**** 2813365 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/716070/hd3ss215-switching-only-the-data-lines-of-the-hdmi-signal

器件型号:HD3SS215

大家好、

我的客户希望使用 HD3SS215切换 HDMI 信号、但他们只会切换数据线路、即 DCz (p)和 DCz (n)引脚。

在这种情况下、他们应该选择表1中的哪个控制逻辑?

我们认为它应该是2个高位中的任何一个(以便 DDC 总线断开)、但数据表建议、对于 HDMI 应用、AUX_SEL 应该保持在中间电平电压。

请发表评论吗?

谢谢!

许耀明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    罗伊

    应使用该表的下两行、如果未使用 DDC、则可以将这些引脚悬空。 但是、应使用 DDC 从不同的源读取 EDID 信息或路由到不同的接收器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Malik、

    我想详细了解 AUX_SEL 的不同设置如何影响此器件的行为、即器件内部发生了哪些更改、以便它能够与特定类型的信号配合使用?

    请提供一些想法吗?

    谢谢!
    许耀明
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    罗伊

    AUX_SEL 仅控制器件的内部开关。 AUX_SEL 的中间设置使辅助和 DDC 开关路径彼此独立、以便可以使用 DDC、而使 AUX 悬空不会影响 DDC 路径。