This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867E:DP83867IR - RJ45的中心抽头、带脉冲传输功能

Guru**** 2885260 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/716595/dp83867e-dp83867ir---center-tap-of-rj45-with-pulse-trans

器件型号:DP83867E

DP83867E 是电流模式还是电压模式线路驱动器?  

如果是电压模式驱动器、则电压基准必须为 GND。 对吧? 是否需要将电压基准(GND)信号与 PHY 和磁性元件(如:

TD_P_A TD_M_A GND TD_P_B TD_M_B GND TD_P_C TD_M_C GND TD_P_D TD_M_D GND

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alan:

    DP83867E 是一款电压模式驱动器。
    您需要通过0.1uF 去耦电容将中心抽头接地。
    请参阅 DP83867E 数据表中的图26 (第92页)。
    此外、不允许将中心抽头短接在一起。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    DP83867E 数据表的图26具有2个接地连接。 我认为这两者应该有所不同。 DP83867左侧的一个应为 DP83867信号接地、而右侧的一个应为机箱接地。 对吧?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alan:

    你是对的。 大多数应用使用单独的接地来消除接地回路并保持隔离。