This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867E:DP83867E 和收发器芯片

Guru**** 2875950 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/716510/dp83867e-dp83867e-and-transceiver-chip

器件型号:DP83867E

您好!

我对 EVM 和收发器芯片的带宽和滤波有疑问。 我想知道 IC 的带宽是否受限、或者 EVM 在电路板上是否有任何滤波。 我有一个与2.5 GHz 180 mVpp 正弦波相结合的 SGMII LVDS 信号。 我想知道、如果该信号直接进入 EVM 或 IC 而不过滤正弦波、会发生什么情况。

谢谢、

Shaun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shaun、

    SGMII 线路上只有0.1uF 的直流阻断电容器。
    电路板上没有额外的滤波。 我不知道这方面的反应如何。
    但是、您可以尝试添加截止频率超过625MHz 的 LPF、以保持 SGMII LVDS 信令并衰减2.5GHz 正弦波。