This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83640:正在寻找 PTP 主连接的参考设计

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83640, DP83867E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/715660/dp83640-looking-for-reference-design-for-ptp-master-connection

器件型号:DP83640
主题中讨论的其他器件: DP83867E

团队、

我们是否有任何 参考设计侧重于将 DP83640 用作连接到 GPS 的 PTP 主站? 似乎 DP83640T 评估板不能做到这一点。 还有其他 建议吗?  

此外、该器件是否有1GigE 型号以及 SGMII 接口?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carolus、

    我们提供了以下应用手册:  

    DP83640产品页面的应用手册部分提供了有关 PTP 的其他应用手册。

    我们没有具有内部硬件时间戳功能的1G PHY。

    我们的 DP83867E 支持1G 速度、1588 SFD (PTP 帧起始检测)并支持 SGMII。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗斯

    您提到了 DP83867E... 是否有办法围绕该器件构建以创建 PTP 主站?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、DP83867E 可用作 PTP 主器件。