This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3221E:您能告诉我 TRS3221E#39的外部电路电容吗?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TRS3221E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/716369/trs3221e-could-you-tell-me-about-trs3221e-s-external-circuit-capacitance

器件型号:TRS3221E

大家好、团队成员。

我的客户现在正在考虑 TRS3221E/2E。

收到客户的以下问题。

您能告诉我这个问题吗?

对于这两个 IC、3.3V 电源规格中的电容器建议值为0.1uF、

但它能否与1.0uF 配合使用?

目前、陶瓷电容器的可用性不佳、

我的客户在获取0.1uF 电容器时遇到问题。

此致、

Masumi Sekiguchi