This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:dp159 EVM 板的 EEPROM 内容(TUSB3410控制)

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/715553/sn65dp159-eeprom-content-control-of-tusb3410-of-dp159-evm-board

器件型号:SN65DP159
主题中讨论的其他器件:TUSB3410

您好!

我们也遇到了类似的问题、对于集成了 TUSB3410 USB 转 I2C 桥接器的电路板上的 RUN eyescan 工具、我们需要为桥接器提供正确的 EEPROM 内容。

您能否提供此二进制文件?


谢谢

米兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请接受我的朋友的请求、以便我可以向您发送文件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    文件已发送。