This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA4311A:根据 MIL-HDBK-217 F 声明进行系统可靠性分析所需的晶体管/栅极数量2.

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/716537/tca4311a-number-of-transistors-gates-needed-for-system-reliability-analysis-according-to-mil-hdbk-217-f-notice-2

器件型号:TCA4311A

大家好、

对于 根据 MIL-HDBK-217 F 声明2进行的系统可靠性分析、我被要求提供    TCA4311ADGKR 中晶体管/栅极的数量。

我们是否提供了这些信息?

谢谢、此致、
Miriam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Miriam、

    我刚刚向您发送了一封包含信息的电子邮件。

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的支持!