This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:关于 SN65DP159的电源纹波

Guru**** 2584425 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS82085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/716398/sn65dp159-about-power-supply-ripple-of-sn65dp159

器件型号:SN65DP159
主题中讨论的其他器件:TPS82085

尊敬的支持团队:

DP159两个电源是否具有电源纹波要求? 客户能否直接使用直流/直流电源供电:TPS82085SILR? 太多了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.1V 电源的纹波要求峰峰值为50mV。 3.3V 可能具有更大的纹波、但我们没有专门对此进行规格说明。 只要纹波峰峰值小于50mV、TPS82085就应正常工作。