This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:对于 PCA9306、Vref1是否等于 Vref2?

Guru**** 2760705 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/716130/pca9306-for-pca9306-can-vref1-equals-vref2

器件型号:PCA9306

对于 PCA9306、它能否在 Vref1等于 Vref2的条件下使用? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、NIC、

    是的、该器件可以这样使用。 这使得 EN 引脚可被用于启用或禁用一个 I2C 总线的特定段。 有关更多详细信息、请参阅此主题:

    e2e.ti.com/.../495150

    在大多数情况下、我不希望此操作会导致显著的性能差异、但应注意的是传播延迟会有所延长。 该器件通常使用 VREF2电源将内部导通元件的栅极偏置为略高于 VREF1的电压、以便在下降沿实现快速导通。 如果两个电压相等、则在 SDA/SCL 电压下降~0.6V 之前、两侧之间不会导通

    如有任何疑问、请告知我们。

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Max。 这一点很清楚。