This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100MB203:DS100M203

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: DS100MB203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/715473/ds100mb203-ds100m203

器件型号:DS100MB203

主席先生,你好:

  我们使用 DS100MB203传输 SGMII 信号

  RX 尺寸 没有正确的眼图

  您是否知道如何调整  DS100MB203参数以获得正确的眼图

  谢谢

Lotus  

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、
    此问题也通过电子邮件发送。 Lee 对这个问题的回答如下:

    有几个因素可能会导致该波形的形状。

    DS100MB203的输入端接收过驱输入信号。
    a:要解决此问题、请强制连接到 MB203输入端的 Tx 仅输出 NRZ 信号、而不使用前标或后标能量。
    2、测量点不完全在接收器引脚上。 这使得接收器的反射在波形上非常可见
    a:将测量点移至 MB203输出、查看波形中的骤降是否在眼图窗口内移动以及振幅是否减小。

    此致、、、Nasser