This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25221:TPS25221内置软启动

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/715503/tps25221-tps25221-built-in-soft-start

器件型号:TPS25221

大家好、团队、

我想确认 TPS25221的内置软启动、因为它未显示在数据表中。 请提供建议吗?

问题
1、典型的软启动时间是多少?
2.请告诉我 TPS25221的内置软启动行为吗?

此致、
Akihisa Tamazaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Akihisa Tamazaki、

    我需要与设计人员确认这一点。 我将在下星期一回复你。

    此致、
    Bob
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Akihisa Tamazaki、

    软启动行为是、当器件接通电源时、功率 FET 栅极的充电电流开始时很小。 因此功率 FET 将缓慢启动。 这样、输出电压和输出电流也将平稳上升。

    以下是数据表中的说明:该驱动器包含控制输出电压上升和下降时间的电路、以限制大电流和电压浪涌、并提供内置软启动功能。

    数据表中没有软启动时间定义、您可以使用上升和下降时间作为参考。

    此致、
    Bob
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bob-San、

    感谢您的支持。
    我理解它并使用上升和下降时间。

    此致、
    Akihisa Tamazaki