This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0397:EOM

Guru**** 2533560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/715484/lmh0397-eom

器件型号:LMH0397

您好 TI 团队。 您能否确认 EOM 仅适用于3G 或更高版本? Thx Freddi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Freddi,

    它也适用于较低的数据速率。

    此致、、、、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、

    很好。 谢谢你。

    0x2A 似乎是 EOM 观察到的位数。 这导致假设 EOM_MSB/EOM_LSB (寄存器0x25/0x26)必须等于或低于0x26给出的数字。

    实际上不是事实。 那么、0x25/0x26的上下文是什么?

    3.9 "EOM 操作":

    "每次登记的点击数
    需要将在该电压和相位偏移处观察到的总位数置于上下文中
    以确定该点对应的概率。 在每个点观察到的位数为
    可在 CTLE/CDR 寄存器页面寄存器0x2A"中进行配置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Freddi、
    寄存器0x2A 是对每个4096节电池的命中计数进行计数的时间长度-取决于数据速率。 这意味着 reg 0x2A 定义了我们在每个单元格等待计数命中次数的时间长度。 记录的命中次数为寄存器0x25和0x26。
    此致、Nasser