This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848K:DP83848K

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83848K

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/715689/dp83848k-dp83848k

器件型号:DP83848K

已将网络故障隔离到 PHY DP83848K
2.由于从驱动器接收数据的时间超时,会发生故障。
3.故障时间会逐渐变差,从几个小时后开始,但会变得更频繁,直到它在加电时立即发生。
4.我们已成功使用 替换另一个日期代码进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Tai:

    您可以向我发送原理图和布局吗?
    故障器件和通过器件的生产日期代码是什么?
    是否存在发生 EOS/ESD 事件的 PoE 或任何其他可能性?
    您观察到的故障率是多少?