This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822H:关于复位时序

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/715622/dp83822h-about-reset-timing

器件型号:DP83822H

大家好、

图2. 对于复位时序、T2被指定为2ms (最大值)。

在修订版 A (SNLS 505 A)中、最大值为195ms。 修订版 C 的 MS 正确吗?

μs、t1的注释"X1时钟在复位脉冲低电平时间内必须稳定至少1 μ s "

这 μs 复位脉冲变为 L 后、XI 需要在1 μ s 内稳定吗?

此致、

Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kenji、

    更新版本正确。
    时钟稳定时间的意思是、为了正确发生复位、基准时钟需要在复位为低电平时保持稳定至少1uS。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ross、

    感谢您的回答。
    复位时序的 T2是否有一个最小值? 典型值应针对多少个?
    尽管上电时序被指定为 T2 = 200ms (最大值)、在上电后是否还需要等待一个复位脉冲被施加?

    另一件事是、图2中没有 MDIO 波形。
    MDIO 的波形正确吗?
    是否有波形?

    此致、
    Kenji
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kenji、

    没有最小值。 在2ms 到期之前、不应尝试访问 MDIO/MDC。 这就是为什么没有列出典型值或最小值的原因。
    对于 POR、您无需应用复位。 这是由 PHY 在内部完成的。 您只需等待200ms、然后才能访问 MDIO/MDC。

    MDC 只是您在任何频率下操作它的时钟波形。
    MDIO 只是一种切换 CMOS 线、无论您在传输或接收什么模式。
    这里的总线时序图像是一个很好的示例: en.wikipedia.org/.../Output