This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF1610:如何读取大于2047的错误位?

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125DF1610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/715519/ds125df1610-how-can-i-read-the-error-bits-more-than-2047

器件型号:DS125DF1610

你(们)好、e2e

我下载有关 DS125DF1610参考设计的文档、发现 DS125DF1610有一个11位错误位计数器、所以我只能读取小于2047的错误位。

也许我可以多次读取错误位来获得大于2047的错误位、但是在读取操作的这段时间内、需要一些时间通过 I2C 读取错误位计数器寄存器、许多

错误位从错误位计数器中退出。我阅读了相关文档、但没有找到解决此问题的方法。那么、如何读取准确的错误位?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    DS125DF1610 PRBS 发生器和校验器主要用于产品开发、并不意味着它是一个完整的比特误码率发生器/校验器。

    我同意、一旦误差11位计数器达到最大值、就不会计算额外的位错误。 同时、通过使用 SMBus 复位计数器、可能会出现额外的位错误、而这些错误可能不会被计数。

    一个建议是在特定的时间间隔内运行多次错误计数器。 然后静态确定总的位误差。

    此致、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    感谢您的修改。我阅读了 DS125DF1610的数据表、发现该 IC 有一个中断引脚。我可以设置检测到的错误位的中断源。但中断发生在每个错误发生或其他操作时?我可以设置错误位计数器发生时的中断 溢出?

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    当检测到第一个错误时、中断被置位。 一旦中断寄存器被读取、它被清除、并且在检测到下一个中断时再次被置位。
    此致、、、Nasser