This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO5852S:IBIS 模型

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO5851

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/716119/iso5852s-ibis-model

器件型号:ISO5852S
主题中讨论的其他器件:ISO5851

您好!

IBIS 模型看起来与实际器件不同、例如、引脚4在模型中标记为 NC、但实际器件具有 OUTH 信号。 此外、其他信号相对于实际器件看起来是线性的。

您是否有该模型的更新版本、或者我是否错误地查看了它?

谢谢、

Jaroslav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jaroslav、

    这似乎与 ISO5851的型号相同。

    看起来栅极驱动引脚不能使用 IBIS 进行建模。 IBIS 仅用于模拟右侧(隔离侧)。 理想情况下、引脚信息将会更新以包含 OUTH 和 OUTL。 我对这种混乱表示歉意。

     IBIS 未对左侧(栅极驱动器侧)建模。  提供了一个 PSPICE 模型、用于评估器件的栅极驱动侧。

    如果您有任何其他问题、请告诉我、我将尽力快速回复。

    此致、

    David Larkin

    设计支持服务