This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS202E:输入电流规格- DIN1/DIN2

Guru**** 2815985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/715934/trs202e-input-current-specs---din1-din2

器件型号:TRS202E

大家好、

我想知道逻辑数据输入引脚(DIN1/2)的输入电流规格。 可以支持吗?

此致、

Kotaro Yamashita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yamashita-San、您好!

    对于这些值、您可以参阅数据表第6.6节中给出的 IIH 和 IIL 规格。 最大输入电流为200uA。 如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    最大