This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 非常感谢使用 TI 重定时器设计误码率测试仪、您能告诉我如何应用详细数据表吗?

Guru**** 2935310 points

Other Parts Discussed in Thread: DS280DF810, DS150DF1610, DS125DF1610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/714989/i-appreciate-to-use-ti-retimer-design-a-bit-error-ratio-tester-could-you-tell-me-how-to-applicate-the-detail-datasheet

主题中讨论的其他器件:DS280DF810DS150DF1610DS125DF1610

你(们)好、e2e  

我是 一家新成立的小公司、名为 CUNHAO 光学和电子学通信有限公司 我们的第一款产品是串联误码率测试仪。我将向您展示以下内容。

DS280DF810用于设计4通道100Gbps BERT 和信号通道28Gbps BERT

DS150DF1610、用于设计4 通道56Gbps BERT 和信号通道14.025Gbps BERT

DS125DF1610、用于 设计4 通道40Gbps BERT 和信号通道10Gbps BERT

我可以下载 DS125DF1610详细数据表、但无法下载 DS280DF810和 DS150DF1610详细数据表。 您能否为我提供详细数据表和应用手册中这两个器件的应用链接?

谢谢你。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您需要创建 myTI 帐户才能访问其他 TI 内容。  (在此处注册)

    然后、可以通过产品文件夹中的链接请求数据表

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我无法在产品文件夹中找到下载详细数据表的位置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    访问 www.ti.com 并点击右上角的"myTI"即可注册。  请参阅右侧所附的 myTI 标识图形。

    对于 DS150DF1610、请向以下电子邮件地址发送请求。

    highspeed_datasheets@list.ti.com

    此致、

    Lee