This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS25BR110:交流耦合问题

Guru**** 2597855 points
Other Parts Discussed in Thread: DS25BR110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/715938/ds25br110-ac-coupling-issue

器件型号:DS25BR110

你好

         如果将 DS25BR110应用于 SGMII 连接、我们是否应该在转接驱动器的两个 TX/RX 侧串联去耦电容器?  谢谢你。  

BR

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    由于 SGMII 是 LVDS 规范、因此 DS25BR110可直接用于此类大多数应用。  如果系统 SGMII 元件不支持 LVDS 信令共模电压电平、则 可以使用交流耦合电容器。

    此致、

    Lee