This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB221:仅切换到一个 USB

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/715744/ts3usb221-switching-to-one-usb-only

器件型号:TS3USB221

在 我拉取 USB_S 引脚(高电平) 时、如何仅切换到一个 USB、它将切换到两个 USB、但我只需要一个 USB 处于活动状态。 我还移除了 R21和 R22。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我对你提出的问题感到困惑。 该器件遵循数据表中的以下真值表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我知道、但即使我拉引脚、它也不会切换到第二个通道
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    OE#引脚是否下拉?