This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1042I:SSTX/SSRX 线路上的交流耦合电容器

Guru**** 2779745 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1042I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/716099/tusb1042i-ac-coupling-capacitors-on-sstx-ssrx-line

器件型号:TUSB1042I

USB 专家、您好!

我对 SSTX/SSRX 上的交流耦合电容器有疑问。

在 TUSB1042I 数据表的图19和图20中、SSRX/SSTX 线上有100nF 的交流耦合电容器。

但在数据表图24和 EVM 用户指南中、只有 SSRX 线路上有100nF 交流耦合电容器。  

请告诉我哪一个是正确的吗?  

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    两者都正确。 在 USB 中、所有 TX 线路上都必须有交流电容器。 对于数据表、应用位于器件内部、因此 RX 和 TX 必须进行交流耦合、但 EVM 是外部器件、这意味着 PC 在其 TX 线路上将具有交流电容器。