This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100MB203:DS100MB203:10GbaseKr 链接失败

Guru**** 2932880 points

Other Parts Discussed in Thread: DS100MB203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/714746/ds100mb203-ds100mb203-10gbasekr-link-failing

器件型号:DS100MB203

您好!

在与 DS100MB203进行10GBaseKr 链接时询问的一个问题中、TI 的答复是"MB203旨在补偿长通道和有损耗通道的衰减、当通道较短时、链路训练算法可能会因过度均衡而混淆。"

当您说长而有损耗时、MB203假设的大致长度和损耗是多少。 如果我们有一个较短的通道、DS100MB203中是否有任何其他设置可以更改。 (我们已在设计中将其设置为零、具有较短通道的链路不工作、另一条具有较长布线的链路工作正常)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Giridhar、

    我已经看到将输出模式更改为10GbE 样式有助于改善系统响应。  还要确保将输出 DEM 设置为0dB。  您是否具有注册访问权限?  使用这些寄存器、您可以在各个通道上进行更改。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    我们尝试将输出模式更改为10GbE、但它没有帮助。 是的、我们可以访问寄存器、并尝试更改各个通道的 DEM 值。 DEM 设置为0dB、但链路仍有问题。

    我们可以看到工作通道和非工作通道之间的唯一区别是它们的长度、因此会产生一些损耗。 损耗较小的较短的则无法正常工作。

    在 DS100MB203的数据表第16页 的表2 (均衡设置)中、

    对于小于5英寸的通道、建议使用 EQ 位0x00设置、5GHz 时的损耗为5.3dB。

    1) 1) 该5.3dB 的最小损耗是否由5GHz 的器件假定?

    2)如果是、如果我们尝试使通道具有5dB 的损耗、性能是否会提高?  (到目前为止、根据仿真、该通道的损耗非常小、我们认为过度均衡会造成问题。)

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    10G-KR Tx 和 DS100MB203输入之间具有额外衰减、性能可能会提高。  如果可以强制10G-KR 器件进入非 KR 模式并将 Tx 均衡设置为0dB、则链路可能会按当前设计工作。

    我建议查看工作通道中的10G-KR 培训日志、以确保培训完成后 Rx 均衡会找到一致的范围。  在这种情况下、将短迹线修改为长迹线长度可能会产生类似的结果。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    10GKr TX 和 DS100MB203之间的额外衰减将提高性能。 您能否量化 DS100MB203输入端的预期衰减量。 在数据表中、当我们将 EQ 设置为0dB 时、对于小于5英寸的 FR4通道、提到了5.3dB @5GHz。 这是否意味着我们应该尝试在最小值上实现5dB 衰减?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于 MB203、10G-KR 应用中的最低噪声约为8dB。 这也为发送器提供了一些空间来提供 Tx 均衡。
    此致、
    Lee
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据上述建议、我们可以调整 RX 迹线的长度(MB203是接收器)、以达到所需的最小值8dB。  

    是否建议也增加 MB203另一侧的损耗   (即 MB203的 TX 损耗) 、或者我们可以保留现有的布线。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议将连接到 MB203输出的走线保持与它们相同的长度。  我不会让它们更长。

    此致、

    Lee