This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:SGMII 信号扩展

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: DS25BR110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/716024/dp83867ir-sgmii-signal-extention

器件型号:DP83867IR
主题中讨论的其他器件:DS25BR110

客户正在考虑使用 SGMII 接口的重定时器/转接驱动器、因为 SGMII 布线可能大于30"。  DS25BR110是否适合支持 SGMII 布线?如果是,它们是否需要在 DS25BR110输入和输出路径中安装交流耦合电容器(如0.1uF)?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:
    我们的许多转接驱动器都适用于 SGMII 应用。 DS25BR110是一个不错的选择。 它是一个均衡器、因此应放置在 SGMII 接收器的10英寸范围内。 DS25BR110是 LVDS 器件、因此不需要交流耦合电容器。

    此致、
    Lee