This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9534:带 ESP32室的 TCA9534

Guru**** 2581725 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9534

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/715057/tca9534-tca9534-with-esp32-wroom

器件型号:TCA9534

尊敬的 TI 工程师:

我有一个服务请求、客户通过此库将扩展器 TCA9534与 Arduino Uno 配合使用。

github.com/.../TCA9534

似乎可以很好地与 Arduino 配合使用、但无法与 ESP32 wroom 正常配合使用。客户希望了解差异、并要求我查找 ESP 库。

据我所知、ESP 与 Arduino 库兼容、我尚未看到特定的 ESP 库。 我建议他遵循这方面的步骤,但仍然不起作用。

techtutorialsx.com/.../

您能帮助客户找到解决方案吗?

非常感谢!

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ahmed、

    我是 ESP32的家人。

    您是否正在尝试使用 I2C 与 ESP32通信?
    TCA9534到底是如何与之连接的?

    当示波器"与 ESP32室不能正常工作"时、您是否有示波器截图

    我们可能很难在这方面提供支持、因为我们专注于器件的模拟方面、如果问题是基于软件的(编码)、我们可能也无法在这方面提供帮助。

    我们能否确认 TCA9534至少正常工作? 是否有通信的波形图? GPIO 是否正常工作?

    -Bobby
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bobby、
    我知道、客户希望通过 I2C 与 ESP32通信、而 TCA9534工作正常。 他没有与我分享任何输出。 4天前我联系过他。 但是,他还没有回答。 因此、我想您可以关闭此案例。
    非常感谢!
    此致、