This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS110DF111:SMBus EEPROM 配置

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: DS110DF111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/714863/ds110df111-smbus-eeprom-configuration

器件型号:DS110DF111

在使用配置为从 EEPROM 加载的 DS110DF111的设计中、加电后是否可以强制器件从 EEPROM 重新加载? 可能是通过将 READ_ENA 恢复为高电平状态,然后将其变为低电平来实现的?  上电后,是否有办法在不进行下电上电的情况下重新加载 EEPROM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DS110DF111可被强制尝试 EEPROM 配置。

    共享寄存器0x04[4]用于启动此过程。  即写入共享寄存器0x04 = 11'h

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    除了 EEPROM (无微控制器)外、我们的设计在 SMBus 上没有任何其他器件、因此我们不能发出任何 SMBus 事务。 我的问题是、切换外部输入信号以强制重定时器执行 EEPROM 重载的可能性。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    遗憾的是、一旦 EEPROM 配置完毕、它将恢复到 SMBus 从模式。 在该状态下、没有引脚控制来再次加载 EEPROM。 重新加载 EEPROM 需要一个下电上电周期。
    此致、
    Lee