This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD1E04U04:关于 TVS 设置

Guru**** 2588005 points
Other Parts Discussed in Thread: TPD1E04U04, MSP430G2955

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/715431/tpd1e04u04-about-setting-of-tvs

器件型号:TPD1E04U04
主题中讨论的其他器件: MSP430G2955

h 组

我的客户希望使 TPD1E04U04免受 ESD 的影响。
您能告诉我如何选择吗?

它们希望在信号线(连接到 MSP430G2955)处进行保护。
在本例中、电压为0至3.3V。
TPD1E04U04的 VRMS = 3.6V、VBR = 4.5 (最小值)。
如果在信号线路上增加超过5V 的电压、TVS 可以提供保护吗?

MSP430信号电压的最小电压为 Vcc -0.3V。
对于低电平信号、在某些情况下、它可以在-0.3V 电压下供电。
使用 TPD1E04U04时是否会出现问题?
我认为 TPD1E04U04建议运行为 VIO =0V (最小值)。

此致
Hayashi