This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2547:TPS2547的通讯座应用

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/715349/tps2547-cradle-application-of-tps2547

器件型号:TPS2547

早上好

感谢您的快速回复。

此外、我们将通过以下规格与您联系。

请检查以下主机模式案例或客户端模式案例是否受支持。

  a.主机模式情况:连接到通讯座的 PDA 应作为主机运行。

  b.客户端模式案例:连接到通讯座的焊盘必须作为客户端操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为您的数字不够完整、无法完全回答您的问题。

    您是否可以为显示如何利用数据和 VBUS 连接的每种模式提供一个简单的图表。 我怀疑需要一个额外的电源开关和一个 USB 数据流来实现您的目标、但在我了解您的系统之前、我不想假设有任何问题。