This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867CR:1000 Base-T 合规性测试

Guru**** 2942610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/714703/dp83867cr-1000-base-t-compliance-test

器件型号:DP83867CR

您好!

我对 DP83867的1000 Base-T 合规性测试有疑问。

我的客户 正在实施1000 Base-T 合规性测试。

-示波器:DSO9404A (Keysight)

-1000 Base-T、A 点峰值输出电压(带干扰信号)
 通过 限值:670.0mV <值< 820.0mV
 最差实际值:565.9mV

-1000 Base-T、B 点峰 值输出电压(带干扰信号)
 通过 限值:670.0mV <值< 820.0mV
 最差实际值:570.5mV

-1000 Base-T、MDI 共模输出电压
 通过 限值:670.0mV <值< 50.0mV
 最差实际值:75.1mV

我有疑问。

[问题]

是否有方法可以增加振幅?

2.我能否通过上述电路的合规性测试?
  我担心 PoE 已连接。

此致、

Kaede Kudo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kudo、

    根据 IEEE 规范、共模电压输出应小于50mV P2P。 有关更多详细信息、请参阅以下文档。

    www.ti.com/.../snla239a.pdf

    要隔离 POE 是否在发挥作用、您需要隔离电路并运行测试。 DP83867通过了 IEEE 合规性测试。



    此致、
    GET
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Geet、您好!  

    感谢您的支持!

    我理解您的意见。

    此致、

    Kaede Kudo