This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4E02B04:10GBASE-T 的 ESD 保护

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD4E02B04, ESD321

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/715363/tpd4e02b04-esd-protection-for-10gbase-t

器件型号:TPD4E02B04
主题中讨论的其他器件: ESD321

大家好、  

是否可以将 TPD4E02B04用于10GBASE-T 的 MDI?  

此致、
Toshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我将对此进行检查。 我相信 MDI 接口的工作电压为5V、在这种情况下不会。
    但是、如果您只是指以太网标准的 TX 和 RX 线路、则每条线路的数据速率很低、您可以使用更强大的解决方案、例如 ESD321