This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1297:LMH1297 IBIS-AMI 模型

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH1297

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/714980/lmh1297-lmh1297-ibis-ami-model

器件型号:LMH1297

您好!

正在 ADS 中分析 LMH1297的模型。

重定时器配置、电缆输入、电缆输出

重定时器配置、FR4输入、FR4输出
LMH1297 模型中的示例、但没有"电缆输入、FR4输出" 示例。
我创建了一个将 C 和 D 组合在一起的文件 E 并对其进行了分析、但眼图不会打开。
是否有一个示例文件、眼图在具有以下配置的 RX 器件上打开?
TX (Tx_CABLE _75m.IBS)→电缆(75m)→BNC→线路(75 Ω)→LMH 1297→线路(100 Ω)→RX

此致、
Tetsuya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请注意《LMH1297 AMI 用户指南》。 如果您无法访问此文档、请告诉我。
    在本文档中、有两个原理图/图显示了电缆输入和 FR4输出(图1)。
    请仿真图1中显示的原理图-此原理图随 IBIS-AMI 模型提供-您应该能够输出眼图等

    此致、、、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢你的答复。

    我确认了用户指南。
    我认为图1的情况不是电缆输入 FR4输出、而是电缆输入电缆输出。 当 LMH 1297以单个模式接收并以差动模式输出时、它是否需要与图2结合?
    尽管用户指南的后半部分列出了这些结果、但我认为这不是电缆输入 FR4输出与电缆输入电缆输出的结果、而是存在识别吗?

    此致
    Tetsuya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tetsuya、

    我同意您的评估。 没有电缆输入和 FR4输出的原理图。

    请注意、图2在信号重定时后使用 IN0 100欧姆差分输入和 OUT0差分输出。 一旦信号重定时、该信号是来自同轴电缆还是100欧姆差分信号都无关紧要。 因此、您可以使用图2来检查100 Ω 接收器 CTLE 和100 Ω 驱动器性能。 同时、图1用于检查同轴电缆均衡器和电缆驱动器性能。 总之、图1和2可用于检查 LMH1297器件的75 Ω 和100 Ω 接口。

    此致、、、Nasser