This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83640:是否可以将 DP83640用作祖父级

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/715224/dp83640-can-dp83640-be-utilized-as-a-grandmaster

器件型号:DP83640

团队、

DP83640是否可以用作 IEEE 1588主设备?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Carolus、

    大师由 PTP 决定。
    在系统运行期间、PTP 将决定网络中哪个器件具有最精确的时钟。
    我确信这是强制的、但这不是 DP83640决策。 它完全取决于时钟基准和 PTP 决策。
    响应时间长、但是的、如果 DP83640具有由 PTP 确定的网络中最精确的时钟、则它可以是主站。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗斯

    感谢您的回复。 另一个基于您答案的问题:我们是否有任何参考设计 专注于将 DP83640用作连接到 GPS 的 PTP 主站? 似乎 DP83640T 评估板不能做到这一点。 还有其他 建议吗?  

    此外、该器件是否有1GigE 型号以及 SGMII 接口?